This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665680/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

大家好,

附上我的申请,请给出建议。

谢谢!

Shlomi

e2e.ti.com/.../FPD-LINKIII-implementation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好!

    使用FPD Link III SerDes消除电缆歪斜,补偿损耗以及降低电缆和连接器成本是正确的方法。 请注意,DS90UB953-Q1可处理高达832 Mbps/CSI-2信道,4信道,总带宽或吞吐量高达3.328 Gbps。 如果您的应用程序处于此带宽限制范围内,则DS90UB953-Q1和DS90UB954-Q1是适合您的应用程序的设备。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor,

    谢谢,我将检查我的应用程序的最大数据速率。

    由于我预期在串行器和解串器之间有100 cm 电缆,您是否可以建议在这些条件下提供可靠且经验证的电缆选项? 同轴电缆或屏蔽双绞线?

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好!

    我建议您查看有关FPD-Link III设备使用的常见电缆和连接器的简短培训课程: training.ti.com/common-connectors-and-cables-automotive-applications

    您也可以考虑查看有关FPD-Link III设备的其他培训材料: training.ti.com/.../

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davor,

    我使用的IMX214传感器支持1.2Gbps/通道。 由于我不想限制最大带宽,在这些情况下,您是否有任何Serializer/Deserliazer芯片组建议?

    谢谢!
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好,

    我们目前没有发布任何内容。 对于未发布的产品,您需要联系您当地的TI代表,以根据NDA获得生产前的信息。

    此致,
    达沃尔