This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:TPS2.574万适配器在笔记本电脑电源关闭时无法对笔记本电脑进行频道转换

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661284/tps25740-tps25740-adapter-can-not-chanrge-notebook-when-the-notebook-is-power-off

部件号:TPS2.574万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万TPD8S300

大家好,

我们使用TPS2.574万设计支持5V和20V的适配器,但现在适配器存在问题。

笔记本电脑通电时,适配器可以为笔记本电脑充电,电压为20V。

笔记本电脑关机时,适配器无法为笔记本电脑充电。

但是,原来的适配器和另一个适配器使用TPS6.5982万进行设计,可以在笔记本电脑断电时为其充电。

第一张图片是笔记本电脑开机时的握手协议,第二张图片是BOTEBOOK关机时的握手协议。

PDF是适配器的sch。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充:PDF是适配器的sch。

    e2e.ti.com/.../TPS2.574万-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在笔记本电脑打开和关闭时,您能否获得Vbus和CC线的范围捕获?

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第一个序列图在笔记本电脑开机时收集,第二个序列图在笔记本电脑关机时收集。

    昨天我发现了一个奇怪的现象:给VBUS线路提供一个短时间的5V电源,适配器也可以在断电时为笔记本电脑充电。

    黄色- CC       绿色- VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当笔记本电脑关闭时,如果您尝试使用TPS2.574万充电,则不会有硬重置?

    在相同的情况下,是否也可以获得带电流的屏幕截图? 笔记本电脑关闭时,可能会有更多浪涌电流。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    当笔记本电脑关闭时,如果您尝试使用 TPS2.574万充电 ,则不会有硬重置?

    是的,在这种情况下不存在硬重置。 过流保护已关闭,通过将5 mΩ 更换为0Ω。

    我做了两个实验来帮助我们解决这个问题。

    首先:我尝试在TPS2.574万的CC1中添加一个RD (5.1K电阻),当插头空闲时VBUS肯定可以达到5V;然后我将适配器的插头插入笔记本电脑的插座,适配器可以正常地为笔记本电脑充电20V。

    第二:当笔记本电脑电源关闭时,适配器插入笔记本电脑插座时,为VBUS线提供短时间(约100毫秒以上) 5V电压,通常也可以为笔记本电脑充电。

    我推测的可能原因是:当笔记本电脑关闭电源时,笔记本电脑需要在VBUS上短时间(100+ ms) 5V来唤醒其PD模块;当笔记本电脑的PD模块运行时, 笔记本电脑可以与PD源正常通信。由于TPS2.574万电源VBUS 5V时间小于100毫秒,笔记本电脑的PD模块无法正常工作。

    但是,我现在不知道如何修改TPS2.574万的设计以解决问题,请您帮忙。

    此致,

    Huazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huazi,

    在笔记本电脑的"非示波器"捕获中,是否可以放大CC行?

     

    笔记本电脑在首次插入时可能没有Rp,并且CC上的TPS2.574万脱毛时间过快,因此永远看不到附件。  

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    如何验证?

    如果问题的答案是CC去毛刺,我应该怎么做才能解决?

    CC行状态显示在下图中。

     

    此致,

    Huazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huazi,

    TPS2.574万的反跳时间似乎过短,因此导致了该问题。 在与TPD8S300配合使用时,我们已经看到TPS2.574万存在类似的问题。 TPD8S300将在短时间内(约400 us)移除无电的电池电阻器,而TPS2.574万将其视为断开,因为其反跳时间较短。 很遗憾,TPS2.574万没有修复方法,但您可以尝试使用具有更长反跳时间的TPS2.574万B。 我可以向您发送EVM,以便您可以尝试查看是否收费,如果您想试用,请发送电子邮件给我(d-porter1@ti.com)。 TPS2.574万B将通告5,9,15和20 V,但我知道您只需要5和20 V

    您是否还可以发布工作正常的原始适配器和/或带有TPS6.5982万的适配器的快照?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huazi,

    还有一个问题。 您使用哪款笔记本电脑进行测试?

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    常见的测试平台是Lenovo X1 Carbon和其他类型的Lenovo。

    此致,

    Huazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huazi,

    是否要尝试使用TPS2.574万B?  这应该可以解决您的问题。

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    感谢您的帮助,我们将尝试使用TPS2.574万B来解决此问题。

    我们将为春节放假,因此 TPS2.574万B I的结果将在 两周 后告诉您。

    此致,

    Huazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    我们正在申请TPS2.574万B样本。

    我有关于TPS2.574万B的问题:TPS2.574万和TPS2.574万B的数据表中描述的120US的去毛刺时间相同,TPS2.574万B的数据表是否未更新?

    TPS2.574万B的去毛刺时间是多长?

        

    此致,

    Huazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huazi,

    我们正在更新TPS2.574万B数据表。 脱毛时间通常约为1毫秒。 我对这种困惑表示歉意。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    TPS2.574万B已解决了我的问题,感谢您的帮助。

    此致,

    Huazi