This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C3201:用SSC替换用于DVI到LVDS转换的DS90C387A。

Guru**** 2616175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90C3201, CDCS501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667189/ds90c3201-replacing-ds90c387a-for-dvi-to-lvds-conversion-with-ssc

部件号:DS90C3201
主题中讨论的其它部件:DS90C387ACDCS501

我有一个关于DVI到LVDS转换的问题。

 在SLLA325A应用程序表中,建议将 DS90C387A用于双像素应用。 但是,由于我们想要使用SSC (扩频时钟),而DS90C387A不支持此功能,因此我们无法使用它。

我的问题是,是否可以将DS90C3201与用于SSC的CDCS501时钟驱动程序结合使用。

如果是这种情况,我还想问是否有应用说明来推荐使用此IC进行双像素24位彩色DVI到LVDS转换的最佳方法。

此致,

PIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PIM,
    您要应用的SSC条件是什么? 例如频率和振幅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darryl,

    我们希望在30kHz调制频率下使用CDCS501,并具有1.00 % 的扩展量。

    此致,

    PIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PIM,
    387A或DS90C3201应该能够接受某些SSC。 它们可能需要减少调制和传播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darryl,

    感谢您的回答,只是为了确保:   可以将DS90C387A更换为DS90C3201 ,并结合 SN65LVDS93ADGGR,根据SLLA325A应用程序表执行双像素DVI到LVDS转换?

    此致,

    PIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要回答的具体问题是:是否可以将DS90C387A更换为DS90C3201,并结合SN65LVDS93ADGGR,根据SLLA325A应用程序表执行双像素DVI到LVDS转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将DS90C387A更换为DS90C3201,但我会将其与"Combination of SN65LVDS93ADGGR"(SN65LVDS93ADGGR组合)混淆。 SN65LVDS93ADGGR是LVCMOS至LVDS的单链路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Darryl,

    感谢您的回复,并对混淆表示抱歉。 我指的是TFP401AIPZPRQ1,而不是SN65LVDS93ADGGR。

    请认为我的问题已解决,感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的澄清。