This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3E:与TSB41BA3的互操作性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB81BA3E, TSB12LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665785/tsb81ba3e-interoperability-with-tsb41ba3

部件号:TSB81BA3E
主题中讨论的其他部件: TSB12LV32

我们是否可以使用TSB81BA3E @400MHz,它是否可以与传统TSB41BA3完全互操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    它们不兼容TSB81BA3E不支持s200B或s100B。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅在S400B中运行时,TSB81BA3E是否与TS41BA3完全互操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    是的,它们应该以这种速度进行互操作。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    关于相同设置/主题/等的另一个问题

    我正在考虑使用内部电源为1.8 TSB41BA3上的1.8 导轨供电的利弊。 数据表和应用手册(SLLA153A)提到允许使用,但没有具体说明您不想使用单电源解决方案的原因。 在我继承的参考设计中,他们使用的TSB81*部件与PHY相同,后者具有相同的选项。 但在这种情况下,他们使用2电源方法。 TI是否建议使用TSB41 PHY? 我将其与TSB12LV32 LLC一起使用。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    请提供建议。

    谢谢你。