This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:是否有可在TUSB8044RGCEVM上使用的示例代码/目标文件? 如果您有任何建议,代码将非常有帮助!

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667449/tusb8044-is-there-any-sample-code-object-file-that-i-can-use-on-tusb8044rgcevm-any-suggestions-w-r-t-the-code-would-be-of-great-help

部件号:TUSB8044

您好,

我正在设计一个基于USB的集线器,我选择了TUSB8044作为USB -集线器/Billboard实施。 但是,我没有找到足够的资源来安装其固件或在系统上运行的任何代码。

如果我错过了任何资源,请告诉我。

谢谢!

此致,

Vasuki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasuki您好!

    感谢您为您的设计选择我们的设备。

    TUSB8044上的Billboard实现不需要实施任何固件或代码。

    TUSB8044上的布告栏接口可以通过bben终端(引脚42)启用/禁用,也可以通过在布告栏配置寄存器上设置/清除布告栏EN位(位0)(偏移0x2B)使用SMBus主中继器来启用/禁用。 在系统实施中,只要PD控制器确定无法执行备用模式连接,就应启用布告栏接口。

    现在,根据正在实施的备用模式,您可能需要更改布告栏接口正在通信的信息。 这可以通过“布告栏配置寄存器”(偏移0x2B),“布告栏SVID/PID”寄存器(偏移0x27,0x28,0x29和0x2A)和“布告栏字符串描述符”(偏移0x2C和0x2D)来实现;可以通过设置外部EEPROM上的信息或使用SMBus主中继器来实现。

    此致,
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jorge:

    感谢您的回复。 我在数据表中注意到,TUSB8044支持非易失性存储器和外部EEPROM的一次性可编程性(OTP)。 TI是否提供任何GUI或软件支持?
    你能投光吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Vasuki:

    是的,但是并非所有配置设置都可以通过OTP ROM更改。 您是否可以指定您愿意通过OTP ROM自定义哪些设置?

    在数据表的8.3 (设置值) 5部分的表5中,有一个设置列表可通过OTP进行配置。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    感谢您与我们联系。  您是否可以 在OPT 编程上多投入一些时间? 可能是 指向GUI/user interface工具的链接 ,也可能是类似的链接。  同一接口是否也允许EEPROM更新?

    我还想知道 TUSB8044 Billboard是否支持多种备用模式? 我看到bbConfiged 是一个1字节寄存器,所以它可能只支持单个Alt模式对吗? 我需要支持多个备用模式,所以您是否建议使用其他  布告栏设备? 也可以使用TUSB8044本身。

    谢谢!

    Vasuki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Vasuki:

    OTP编程通过USB使用某些供应商定义的USB命令来执行。 用于OTP编程的GUI当前与用于EEPROM编程的GUI是分开的。 eFuse (OTP)编程工具通常通过您的TI销售代表分发,但我只是通过私人消息为您提供了EEPROM编程工具。

    TUSB8044布告栏接口设计为仅支持一个AM;默认情况下支持DisplayPort (尽管可以按照我第一次回复时所述进行自定义)。 遗憾的是,我们目前没有支持多种备用模式的BB器件,尽管我们有一个基于固件的器件,可以根据业务案例进行定制以满足此要求;为此,我还建议您联系TI销售代表。

    此致,
    豪尔赫