This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501 -变压器电容限制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666277/sn6501-sn6501---limitation-of-capacitance-of-a-transformer

部件号:SN6501

各位同事,

您能告诉我,SN6501变压器的电容有何限制?

这是IC没有电流限制,所以如果次级线圈在输出上有大电容,在启动过程中,它相当于次级线圈上的短路,所以就像初级线圈上的短路。

谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail你好!

    正确,SN6501没有电流限制,因此大电容将在 初级线圈上显示为短路。

    我们发现SN6501的限制为5uF,但有几种方法可以解决此问题。 如果您将电流限制在SN6501外部,则可以允许更大的负载。 您还可以实施外部软启动:以下是 一个E2E帖子,介绍了该应用的一个实施。  

    根据您的应用,您还可以考虑SN6505,它具有内置软启动和1A输出驱动强度。  

    如果我已经回答了您的问题,请告诉我!

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Dan,

    它很有帮助!

    Mike