This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3867万IS:使用特定以太网设备进行无限AutoNeg循环

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667426/linux-dp83867is-infinite-autoneg-cycle-with-specific-ethernet-device

部件号:DP8.3867万IS
主题中讨论的其他部件: CDCLVC1104

工具/软件:Linux

我们正在1000BASE-T通信的新设计上使用DP8.3867万IS (也支持100/10)。

这在我们测试过的大多数设备中都能很好地发挥作用,但我们不明白为什么当我们连接到一个8端口Planet FSD-803 (100/10 -switch)时,我们会进入无限的AutoNeg循环。 我们测试过的所有其他设备都运行良好,并按预期完成AutoNeg,无论它们是GbE还是100/10设备。

我们还看到,如果我们在DP8.3867万IS上禁用1000BASE-T广告,则使用FSD-803的AutoNeg将完成,我们将获得稳定的通信。 我们想了解原因,以及如何避免潜在的死锁,因为设计只能通过目标应用中的以太网提供(如果无法启动和运行通信,我们无法禁用1000BASE-T的广告)。

下面是PHY卡在使用Planet开关的AutoNeg循环中时系统的一些打印输出。 在发生这种情况时,我们看不到其他PHY寄存器发生任何变化。

# MII-diag -w eth0
MII PHY #15的基本寄存器:114.0796万d 2000 a231 01e1 cde1006F 2001。
自动协商功能为01e0。
自动协商介质类型为100BaseTX-FD。
基本模式控制寄存器0x1140:已启用自动协商。
您有链接节奏,一切正常。
您的链接合作伙伴通告的cde1:流控制100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT,具有802.3x流控制。
基本收发器信息结束。

监控MII收发器状态。
09:29:MII BMSR (基本模式状态寄存器)的26.838 基线值为796d。
09:29:28.478 MII BMSR NOW 7949:无链路,NWay繁忙,无Jabber (0000)。
09:29:30.518 MII BMSR NOW 796d:良好链接,NWay完成,无Jabber (cde1)。
新的链接伙伴功能是cde1006F:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。
09:29:31.557 MII BMSR NOW 7949:无链路,NWay繁忙,无Jabber (0000)。
09:29:33.798 MII BMSR NOW 796d:良好链接,NWay完成,无Jabber (cde1)。
新的链接伙伴功能是cde1006F:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。
09:29:35.639 MII BMSR NOW 7949:无链路,NWay繁忙,无Jabber (0000)。
09:29:37.881 MII BMSR NOW 796d:良好链接,NWay完成,无Jabber (cde1)。
新的链接伙伴功能是cde1006F:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。
09:29:38.920 MII BMSR NOW 7949:无链路,NWay繁忙,无Jabber (0000)。

此致,

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    通常,由于没有按照DS的要求将RX_CTRL线路绑定到模式3或模式4,某些链接伙伴会出现自动NEG循环。

    如果您要执行自动调整,模式3手提带将是最适合您的情况。

    为避免更改硬件,还可以清除寄存器0x31的位[7]并重新启动自动协商,这将导致与开机时将RX_CTRL设置为模式3相同的稳定链接操作。 此解决方法的问题是每次重置PHY或为其通电时都必须执行此操作。

    另请确保您的MAC使用扩展寄存器访问方法来访问PHY寄存器0x31。如果您未执行数据表的“8.4 .2.1 Tm3写入(无开机自检增量)操作”部分中所述的4寄存器写入方法。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的快速回复。
    恐怕我们已经在清除寄存器0x31的位[7]和软件重置PHY,因为是的,我们的RX_CTRL在模式1中捆绑。 在我们实施之前,使用此特定交换机的AutoNeg工作正常。 实施修复后,除非禁用1000BASE-T通告,否则使用此设备的AutoNeg将失败。
    当然,实施修复后,我们发现AutoNeg的稳定性和与我们测试过的所有其他设备的通信都要好得多。

    此致,
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    很有趣,清除bit[7]会导致此开关出现问题。 此交换机是否已启用EEE? 如果链接伙伴未启用EEE,它是否会重新启动自动协商?

    是否正在清除整个寄存器0x31? 默认情况下,bit[12]应该=1,并且应该继续为=1,并且在清除bit[7]时不会被覆盖。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rob。

    EEE所指的是节能吗? 否,此交换机不支持,它仅列出符合IEEE 802.3 (以太网),IEEE 802.3u (快速以太网),IEEE 802.3x (全双工流量控制)。

    从我在变通办法中看到的内容中,驱动程序读取0x31,清除此操作中的第7位,然后将结果写回-我们应该只接触第7位:
    /* RX_DV/RX_CTRL在模式1或模式2变通办法中捆绑*/
    如果(dp8.3867万->rxctrl_strap){
    Val = phy_read_md (phydev,DP8.3867万_DEVADDR,DP8.3867万_CFG4);
    Val &=~位(7);
    PHY_WRITE_MMD (phydev,DP8.3867万_DEVADDR,DP8.3867万_CFG4,val);
    }

    此致
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    是的,我指的是节能以太网。 通常,仅当涉及EEE链接伙伴时,才需要修改DP8.3867万自动协商。

    因此,您可能还会遇到链路稳定性和此交换机的一些其他问题。 当链接打开和关闭时,您能否提供INT状态寄存器地址0x13? 我想知道那里是否记录了任何事件。

    另外,您是否可以检查寄存器0x2D是否设置为0x0。 这是快速链接删除寄存器。 我们已经看到一些问题,其中一些PHY会导致错误,并且在出现一些错误后,链接会迅速断开。 虽然标准IEEE状态机不会丢弃这些链路,但我们面向工业市场的FLD功能可能会影响链路上行/下行循环。

    您能否与我分享您的DP8.3867万IS实施示意图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    在连接到有问题的链接合作伙伴时,我们的主板上已读取了以下寄存器读数:

    案例1:链路关闭/打开/关闭时重复读出寄存器0x13 ....:
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x5dc6
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0400
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0044
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1c42
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0440
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0046
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1c06
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0000
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0444
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1c42
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0444
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1042
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1c02
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0440
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1042
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1c02
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0444
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1c06
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0000
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x0444
    # phytool eth0/0xF/0x13
    IEEE-phy:reg:0x13 val:0x1042
    #
    #
    #

    案例2:在同一方案中,寄存器0x002d的3个读数:
    ----------------------------------
    # phytool write eth0/0xF/0x000d 0x001f
    # phytool write eth0/0xF/0x000e 0x002d
    # phytool write eth0/0xF/0x000d 0x401f
    # phytool read eth0/0xF/0x000e
    0x0400
    # phytool read eth0/0xF/0x000e
    0x0400
    # phytool read eth0/0xF/0x000e
    0x0400
    #

    此致,Eldor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的示意图显示了PHY硬件实施。 在AutoNeg循环期间检查寄存器的结果很快就会出现。

    此致

    Thomas

    e2e.ti.com/.../8831.Eth0PHY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eldor和Thomas:

    从提供的寄存器转储和原理图中,我看到您偶尔有XGMII_ERR_INT,而您提供的PHY参考时钟来自原理图中未捕获的源。

    此参考时钟上的抖动可能较高,或者DP8.3867万的参考时钟与此特定交换机之间存在PPM偏移。 您还可以让DP8.3867万解析预期的100M之外的链路速度。

    是否可以查看25MHz_CLK_1参考的抖动? 我们希望看到1k到10M之间<10 ps RMS,10M > 25M之间<50 ps

    同时确保TX_CLK上提供的参考时钟为125MHz,XI时钟为25MHz +/- 50ppm。 测量DP8.3867万的RX_CLK频率,以100m为单位,应为25MHz。 如果您看到它增加到125MHz,则会出现问题。

    我还想让您检查寄存器0x11,它将向我们显示DP8.3867万是否解析自动协商为100Base-TX模式,或者是否解析为1000BASE-T

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    链接关闭/打开时的一些快照og reg 0x11:

    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7c02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x6c02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1300
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1302
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1000
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7c02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0302
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7f02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1000
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7c02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0300
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7f02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1000
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x1000
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7c02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7c02
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x0002
    # phytool eth0/0x0F/0x11
    IEEE-phy:reg:0x11 val:0x7f02

    此致,Eldor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    遗憾的是,我们手边没有支持精确抖动测量的设备,但我尝试用我们手头的示波器来捕获这些特性。 25MHz时钟信号来自ASDMB-25.000MHZ-LY-T,通过CDCLVC1104。 额定值为+/- 10ppm。 我们的示波器不支持低至10 ps的测量,但在从触发侧向到测量的2毫秒延迟时间内,我看到信号摆动小于整个周期的+/- 20 %。 这并不足以充分说明抖动,但它表明我们的PPM精度良好。

    在使用此特定交换机的AutoNeg循环过程中,RX_CLK和TX_CLK均为25MHz最大值。 除非连接到GbE交换机,否则我看不到125MHz,在这种情况下,我在Rx和Tx CLK上都看到它。

    此致
    Thomas