This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:引脚44和6上的上拉或下拉电阻器

Guru**** 2616415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667432/ds90ub954-q1-pull-up-or-pull-down-resistors-on-pins-44-and-6

部件号:DS90UB954-Q1

尊敬的团队:

请您帮助了解:

  • 针脚44 TESTEN或RES是否可以直接连接至GND?
  • 针脚6 BISTEN是否可以直接连接到GND或VDDIO而无需上拉或下拉?

目前,我们在该引脚上有上拉或下拉,但如果不需要,我们希望拆下电阻器。

感谢您的帮助,
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    引脚44 (RES)和引脚6 (BISTEN)可直接连接至GND。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Davor:

    感谢您提供信息。

    您还能告诉我引脚46,当使用内部1.1V时,引脚46可以直接连接到GND而不下拉吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    是的,引脚46也可以直接连接到GND。

    此致,

    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。