This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:来自CPU IO端口的VIO电源

Guru**** 2611785 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667162/tcan1043-q1-vio-supply-from-cpu-io-port

部件号:TCAN1043-Q1

您好,

我的客户希望配置VIO和VCC,满足以下条件。

VCC:来自LDO的5V电源

VIO:CPU GPIO提供5V电源

假设GPIO驱动器的可用性足以提供VIO,是否存在使用具有上述配置的TCAN1043-Q1的问题?

此致,

Nobuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福建

    此配置没有问题,只要所有电源共享同一个GND,设备在此配置中应能正常工作。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    感谢您的回复。

    客户仍然担心 ,因为VIO (由 CPU提供)和VCC (由LDO提供)之间会有轻微的电压差异。

    您是否考虑过上述情况来确认?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    藤原三

    VIO是TXD的内部上拉电源,VCC是总线偏压装置的电源,所以我不会预见到会导致任何问题的电压差(如果轻微)。

    客户是否知道这两个来源之间的区别? 只是为了验证我想在实验室中测试这种情况。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    感谢您的全力支持。

    由于客户计划在下面应用开机/关机顺序。
    Power_On:VIO打开,然后VCC打开
    POWER_DOWN:Vcc关闭,然后VIO关闭
    VCC和VIO之间的电压差将小于+/-0.3V。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福建

    我只是想跟进确认。 我们在实验室中根据您指定的开机和关机步骤对设备进行了测试。 我测试了以下条件:

    VIO=4.7V和VCC=5V
    VIO=5.3V和VCC=5V
    VIO=5V和VCC=4.7V
    VIO=5V,VCC=5.3V

    设备在所有描述的条件下正常运行。 电压的细微差别实际上并不影响通信。 唯一可见的效果是,通过更改VIO,RXD信号会根据VIO值略微减小或增大;而通过更改VCC,则是CANH和CANL的值略有增加或减小,但正如Eric之前所解释的那样,所有这一切都是正常的。 VIO连接至TXD和RXD,而VCC提供总线。

    请告诉我这是否合理,或者我是否可以通过其他方式提供帮助。

    谢谢,顺祝商祺!
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian-San,
    非常感谢您的支持!