This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:复位后的FLP输出(L->H)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667397/dp83822if-flp-output-after-reset-release-l--h

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?
在我们客户 的板上,我们的客户无法 在 示波器中获得FLP信号。

目录>
1.通电
2. 150毫秒后, 复位释放(L->H)
3.他们无法 在 示波器中获得FLP信号

然后,
1. MAC I/F:RMII,从属配置
2.时钟 :50MHz±50ppm
3.RBIAS电压:1.0V
->我们认为这与硬件无关。

<问题1>
尽管有硬件引导配置,我们还是会在重置复位版本(L->H)后考虑FLP输出。
我们客户的硬件引导配置均为默认配置。
它是否需要针对FLP的EEE_EN=1?
我们的认可是否正确?


加 电1.5秒后,FLP是否输出?

如果您有一些建议,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    能否提供客户设计的示意图?

    <问题1>

    当引导至少具有以下设置时,PHY将输出FLP:

    FX_EN = 0

    RMII_EN = 1

    XI_50 = 1

    an_en = 1

    如果AMDIX_EN = 1,则FLP将从RD和TD引脚中出来,在两者之间交替出现。

    这完全取决于PWDN_N引脚是否被拉高。

    是的,FLP应在通电后从PHY中开始,如数据表的“计时要求,通电计时”部分所示。   1.5秒

    我还会确保您的LED在通电过程中被拉高或低。  放置一个外部电阻器。  如果在通电过程中LED针脚浮动至中间电压,则可能导致PHY无法正确初始化。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    感谢您的回复。
    我们使用私人信息发送客户的设计。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    此外, 当我们的客户使用硬件绑定设置(RX_D1模式=2)设置EEE_EN=1时,FLP(62.5us脉冲) 在重置后开始从PHY中发出(1.4s~1.5s)。
    它是否需要EEE_EN=1设置?

    然后,在T3 (硬件配置上电锁存时间)从重置或上电状态下确定腕带配置
    正确吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    EEE_EN不应影响重置后PHY中的FLP。

    是的,在引脚处采样电压,并根据该电压在数据表中的时间T3配置带子复位计时和通电计时表。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    非常感谢您的回复。

    以防万一,我们使用私人信息向您发送了客户的设计。
    我们认为FLP暴冲没有问题。
    如果您有一些建议,您能否告知我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    我已通过私人邮件回复您。 我现在将关闭此线程。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    非常感谢您的回复!

    客户 问题刚解决。
    他们犯了一些错误。

    此致,

    松本博塔