This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:链路不稳定

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667158/dp83867ir-unstable-linkup

部件号:DP8.3867万IR

您好,

我的客户正在使用TI千兆以太网PHY,并有一个问题。

它们使用2个DP8.3867万IR并通过RJ45进行相互连接。
当自动协商(通过bootstrap)时,链路连接不稳定。
它大部分是连接的,但有时却不连接。

如果它没有链接,他们将从DP8.3867万寄存器设置软件重置
作为一种变通办法,它将链接起来。
我们不知道为什么在软件重置后它会链接起来。
通过执行软件重置操作来建立链接是否更容易?
还是偶然?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,g.f

    DP8.3867万设备是否共享同一时钟? 你能给我看一个原理图吗?

    这可能是因为DP8.3867万在同一板上使用相同时钟同步运行。 这是由于同时自动切换MDIX导致的。 它可以增加链路时间。 解决方案是重置1 PHY。 或者,打开1个PHY的时间比另一个稍晚。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。
    这个问题来自我的客户,因此很难在E2E上分享他们的原理图。
    但我认为可以通过TI本地FAE进行分享,我是否应该询问我的本地TI FAE?

    在客户主板中,有两个DP8.3867万IR (假设PHY_A和PHY_B)。
    PHY_A时钟输入(XI)由外部X'tal (25MHz)提供,PHY_B时钟输入(XI)由PHY_A CLK_OUT提供。
    因此,我向客户表示他们的变通办法(软件重置)是正常的。

    祝您一切顺利,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,g.f

    您可以与当地的FAE共享原理图,但问题来自共享的参考时钟。

    软件重置解决方法是最佳解决方案。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    我认为现在没有必要检查他们的示意图。

    此致,
    G.F.