This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:建议通电顺序

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666492/ds32el0421-recommendation-power-up-sequence

部件号:DS32EL0421
主题中讨论的其他部件: DS32EL0124

您好,E2E成员

我们的客户正在评估DS32EL0421和DS32EL0124。
他们了解独立的通电顺序,但对两个设备之间的通电顺序有一些疑问。

1.建议使用2.5V电源的顺序吗?

例如:我们需要先为DS32EL0421的2.5V电源通电,等等...

2.是否建议使用3.3V电源的顺序?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nao,

    我们将对此进行调查并回复给您。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Yaser-san

    是否有任何更新?
    我希望听到你的意见。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nao-san,

    很抱歉回复延迟。 这两个设备之间不需要启动顺序。 我也看不到比另一台设备更好地为其中一台设备供电的任何具体优势。 如果方便,您可以先打开串行器的电源(3.3V然后2.5V),然后打开解串器的电源(3.3V先打开,2.5V)。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Yaser-san

    感谢您的回复。

    此致,
    NAO