This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:是否有任何使用FPD链路的解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666175/ds90c385a-is-there-any-solution-using-fpd-link

部件号:DS90C385A
主题中讨论的其他部件: DS90CF386

您好,

我们的客户向我们提问解决方案。

现在,客户使用FPD链路(1个时钟通道和4个数据通道)直接连接FPGA和LCD面板。

FPGA的输出抖动为550PS。 LCD接收器的可接受输入抖动为500ps。

因此,它超出了规格。

客户正在搜索LVDS Retimer或SerDes以减少抖动。

客户尝试使用DS90C385A 和DS90CF386,如下所示。

FPGA (可编程阵列)------- (LVDS 5lane)--- DS90CF386 ----------- (并行28位)---

DS90C385A ------- (LVDS 5lane)--- LCD面板

是否可以使用客户的组合?

是否有其他低成本的解决方案?  

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将对此进行调查并回复给您

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有任何更新?

    客户想知道DS90C385A的输出脉冲位置如何
    像素时钟为57.5MHz,54MHz和27MHz。
    它是否遵循LCD面板的倾斜边缘为500ps?
    当然,偏移是由于布局造成的。
    但现在,我们在考虑时不会丢失布局。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您概述的将DS90CF386和DS90C385A用作LVDS再定时器/中继器的方案原则上可以工作,实际上以前就已经使用过。 请您说明500 ps利润率吗? LVDS数据相对于LVDS时钟是否偏离+/-500 ps?

    关于您提到的频率的DS90C385A输出脉冲位置,我们没有这些特定频率的数据, 但您可以从数据表中已经提到的频率中获得近似值(例如,对于27MHz,您可以使用+/-450 ps;对于54MHz和57.5MHz,它将介于+/-200和+/-250 ps之间)。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我检查了液晶屏的倾斜边缘。
    它是+/-500ps。
    可以将DS90C385A用于发射器。
    我建议客户使用DS90C385A。

    谢谢!
    Naoki Aoyama