This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:调试期间无法找到SSD磁盘

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667075/tusb9261-ssd-disk-couldn-t-be-found-during-debug

部件号:TUSB9261

尊敬的:

3.0 配置设备TUSB9261在调试过程中无法识别SSD。请查看随附的示意图以解决此问题吗?

非常感谢!

e2e.ti.com/.../p10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,
    我们对您的原理图有两个观察结果:
    1.验证油器G2的配置是否符合其规格,因此确保电容器值正确。
    2.检查OTG0-D-和OTG0-D+是否直接连接(线路上没有电容器或电阻器)。 我在您随附的pdf中没有看到该信息。

    一个问题...“调试期间”是什么意思?
    设备在正常运行时是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jorge

     此客户使用TUSB9261 运行2.0。 数据表中的参考电路是3.0 的,是否需要更换  电容器或电阻? 客户表示 芯片有问题,但看不到USB设备,SSD也看不到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jennyly:

    如我们的参考EV板所示,TUSB9261的实施应作为SS (USB 3.0)和HS (USB 2.0)无缝工作,无需更改所述组件的值。

    您能否确认这是否与上述Leo报告的问题相同,或者这是否是不同的实施?

    如果这是一个不同的实施方案,我想回顾一下原理图,以确保一切都到位。 否则,您能否确认多个商品是否已测试并显示相同的行为? 您是否介意提供故障TUSB9261上的封装标记图片? 这将帮助我们确定制造地点,批号等

    谢谢!
    豪尔赫