This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:系统进行OCP(20V/5A)测试时外部MOSFET烧坏

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662036/tps65983b-external-mosfet-burnouts-when-system-did-ocp-20v-5a-test

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万CSD1.6323万Q3

大家好,团队

我的客户在TPS6.5983万B上进行了OCP测试,  

当系统在6A测试OCP时,我们发现外部FET将被损坏(Q2)。

我们发现PD控制器在检测到过电流时将输出电流限制在4~5A左右;然后外部MOSFET受损(Q2)。

请您帮助检查OCP行为,以下波形是正常还是异常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    欢迎使用E2E! 您是否正在构建Thunderbolt 3生态系统?

    TPS6.5983万/B仅用于英特尔开发的Thunderbolt 3参考设计。 如果您不是在构建Thunderbolt系统,则不建议使用TPS6.5983万/B。 我建议使用TPS6.5981万。

    如果您正在构建Thunderbolt 3生态系统,那么您能否回答以下一些问题:

    1)您能否检查USB电缆以查看电流额定值? 大多数USB-C电缆的额定电流为3A,但也有一些电缆的额定电流为5A。 如果电缆的额定电流不是5A,则可能存在问题。

    2)您正在使用的FET的零件号是多少?

    3)您能否向我解释您为此过流测试程序执行的步骤?

    我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在构建Thunderbolt 3生态系统?
    是的。

    如果您正在构建Thunderbolt 3生态系统,那么您能否回答以下一些问题:

    1)您能否检查USB电缆以查看电流额定值?
    大多数USB-C电缆的额定电流为3A,但也有一些电缆的额定电流为5A。 如果电缆的额定电流不是5A,则可能存在问题。
    您的意思是,如果电缆的额定电流不是5A,外部MOSFET将会烧坏? 为什么?

    2)您正在使用的FET的零件号是多少?
    FDMS0312AS/NTMFS4C027N,两个部件均为烧坏。

    3)您能否向我解释您为此过流测试程序执行的步骤?
    客户使用电子负载添加步骤6A负载,以在订约20伏PDO时测试VBUS上的OCP。

    根据波形,OCP行为是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    感谢您对我的问题的回答。 客户采用哪种英特尔参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户遵循Tahini参考设计,
    我们需要您帮助,以便尽快检查OCP行为,
    根据波形,您能否帮助检查OCP行为是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    OCP行为对我来说似乎是正常的。 但我注意到客户没有按照Tahini参考设计使用正确的FET。 要使Thunderbolt系统正常运行,必须复制英特尔参考设计,不得偏离参考设计。

    Tahini参考设计具有CSD1.6323万Q3 FET。  请让客户在构建Thunderbolt系统时使用这些FET并复制参考设计。  我希望这有助于如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)