This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:VBUS电流限制OCP工作不正常

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667442/tps65983-vbus-current-limit-ocp-working-not-correctly

部件号:TPS6.5983万

你(们)好  

我们的设计是TBT 3设备,使用英特尔Alpine ridge芯片 (仅1个USB-C端口和1个PDO电源5V,900mA使用PP_5V0路径,峰值电流设置为100 %) ,配置工具版本3.10 ,固件版本4.45。 在USB-PD VBUS测试中,根据测试规范,过电流测试应在1.8A时切断。 但Tps6.5983万的临界点为3.4A。  附加.pjt和.bin 文件.e2e.ti.com/.../tps6.5983万_5F00_pjt.rar 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    您正在构建什么(PC,集线器,充电器等)?

    对于Thunderbolt 3生态系统,请使用5V/3A。 必须按照英特尔规格在Thunderbolt 3应用上宣传15W。 我认为我们的固件将电流限制设置为3A (无论设置的电流限制是什么,因为这是Thunderbolt应用程序),因此,您看到电流限制的起始值高于3A。

    此外,我们还为TPS6.5983万 (版本3.13)提供了新的GUI配置工具更新。 请更新到最新版本。 我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aramis

    我们的设计是RAID子系统,完全支持9 x单端口TBT设备。 因为它是墙上电源设备。 因此我们需要电源,但不支持菊花链。 很难支持所有9个端口,每个端口的功率都为16.5w。 因此,我们与英特尔讨论这一特殊情况。 我们将规格降低到5V/0.9A (用于支持Apple TBT3至TBT 2电缆 )。 在 所有使用情况下都可以正常工作。 但在认证实验室。他们需要在1.8A之前切断VBUS。 我们可以做什么来更改默认固件设置为3A?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    如果您有一个9端口Thunderbolt系统,这意味着您总共拥有5个Alpine Ridge TBT控制器和9个TPS6.5983万。 这是否正确?

    此外,您与英特尔的哪个团队交谈过,他们表示可以这样做?

    您提到您正在创建一个不采用菊花链的RAID系统,这意味着您将只有一个TBT端口连接您的主机或可使用菊花链的设备。 其他8个端口的功能是什么?

    TBT规范建议只有一台主机可以拥有15W (5V @ 3A)的源策略管理器,但它要求前4个端口支持5V @ 3A,而另一个端口支持5V @ 900mA最小值。 但是,5V @ 900mA不足以满足大多数总线供电的TBT设备(例如,支持10W的TBT3至TBT2适配器)。

    请查看TBT3规范的“6.4 Tm1自供电设备”部分,该部分定义了所有端口在VBUS上必须支持每个端口的15W @ 5V。

    对于系统上的Thunderbolt端口,您必须遵循英特尔参考设计。 我们为所有Thunderbolt参考设计提供固件,以确保一致的互操作性。 这意味着我们无法更改默认固件。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aramis

    设计使用9个Alpine Ridge SP TBT控制器。 所有9个端口都是单端口TBT下游设备,仅支持主机连接,所有9个端口都是对称的。 因此没有菊花链支持。 这也意味着它可以 同时连接到9台主机(PC或MAC)。     

    我们的英特尔PAE窗口是Zohar Shavuly。

    我们不需要支持总线电源设备(单端口,无菊花链)。 并且无意支持主机收费。 5V/900mA为 TBT3至TBT2电缆供电,用于TBT2主机连接。

    是的,我们确实违反了自功率设备规范。 这就是我们需要与英特尔讨论此特殊情况的原因。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您回答这些问题。 我将继续并关闭此线程,但如果出现任何其他问题,请随时发布新的线程,以便我们可以尝试解决它:-)

    如果可以,请选择 "这解决了我的问题"   

    提前感谢!