This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500:ISO5500 IBIS模型

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667444/iso5500-iso5500-ibis-models

部件号:ISO5500
主题中讨论的其他部件: ISO5852S

大家好,

是否可以为ISO5500设备提供IBIS模型? 我们需要它们来模拟系统中的设备

如果可以,或者您可以提供其他车型,请告诉我

此致

Pietro Centoletti

Sintau SRL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pietro,

    遗憾的是,我们从未发布过此设备的型号。

    除了d/s中的信息外,我们还提供了一个EVM,可用作您的设计参考。  

    如果您有任何其他问题,请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don,您好!

    很抱歉,这不能解决我的问题。 我需要在我们的板上对您的设备执行仿真
    因此,我真的不使用EVM。 事实上,EVM并未实现与我们相似的电路。
    要在与EVM不同的上下文中模拟您的器件,您有什么建议?

    此致
    Pietro Centoletti
    Sintau SRL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pietro,

    我们正在对此进行进一步调查。 我希望能在一两天内得到更多的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pietro,

    ISO5500是我们10年前发布的旧零件,我们没有IBIS模型。 我建议您考虑使用ISO5852S,这是一款新发布的隔离栅极驱动器,其功能与ISO5500相似,但在新设计中采用了更高级的实施。 ISO5852S提供SPICE和IBIS两种型号。 如果您现在在您的系统中使用ISO5500,我们可以随时讨论具体的问题。  

    谨致问候,

    熊