This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430G2553:使用minicom进行UART通信

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666506/linux-msp430g2553-uart-communication-using-minicom

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2

工具/软件:Linux

我正在Ubuntu下使用minicom来测试MSP430_launchpad的UART,但由于我不知道如何设置Window 10的正确通信端口,所以没有通过它。 当我设置tty0时,minicom工作,但它没有显示任何内容。 你有什么建议吗?

谢谢!

Wen-Ruey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设您正在使用MSP-EXP430G2启动板开发套件。 此启动板具有基于eZ430的调试器,简化了MSP430和背通道UART通信的编程。 遗憾的是,eZ430-tools仅与Windows操作系统兼容,不能在USB 3.0 端口上工作。 《MSP调试器用户指南》的4.3 部分对此进行了说明。

    此致,

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,
    否。我正在Ubuntu下使用MSP430_launchpad,并希望通过UART使用minicom向msp430g2553发送命令。

    谢谢!
    Wen-Ruey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您最有可能使用MSP-EXP430G2启动板。 它是否与下图类似:
    processors.wiki.ti.com/.../LP.jpg

    此外,Ubuntu是基于Linux的操作系统,因此eZ430工具将无法与之配合使用。

    此致,
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    是的。 我正在使用此主板msp430G2553启动板,但不是eZ430工具。 我正在使用称为MSP430-toolchain的工具并连接到MSP430-gcc。
    我希望我们也在同一页上。

    谢谢!

    Wen-Ruey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    MSP430G2553 Launchpad (MSP-EXP430G2)具有板载调试器,称为eZ430。 如下图所示。 此调试器允许设备连接到您的计算机,进行编程并通过反向通道UART进行通信。  

    同样,eZ430与Linux不兼容,因此不能用于当前设置。

    此致,  
    Caleb Overbay