This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:级联配置问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663736/ds100br210-cascading-configuration-issue

部件号:DS100BR210

大家好,

我的客户在级联2 DS100BR210时遇到问题。 下面是详细配置。

第一个DS100BR210用于TP1A点(均衡器14.5dB,DEM 0x80,VOD 0xA5)。

然后使用互连电缆(16~18dB)连接,

最后一个点是TP4A中的第二个DS100BR210。 (均衡器3.7dB,DEM 0x82,VOD 0xA5)

监控TP1A中的信号完整性,眼图仍然良好。

但是在TP4A中监视信号完整性时,眼图很差,变成了双眼。

您是否有任何解决问题的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    感谢波形。  我提出以下建议。

    DS100BR210 #1

    均衡器= 00,VOD = A5,DEM = 80 (最小均衡器和DEM)

    DS100BR210 #2

    均衡器= 07,VOD = A5,DEM = 81 (14 dB均衡器,- 1.5 dB DEM)  

    对于Tx ASIC设置,我将尝试以下3种设置,以查看哪种设置最适合。

    主= 63,POST = 0

    主= 57,后= 6

    主= 51,后= 12

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    很抱歉提供了错误的信息。 实际上,您建议的设置已经是客户正在使用的设置。
    在我之前的线程中,应该交换两个光学模块的配置信息。
    您是否有其他关于优化眼图的建议?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    我会尝试降低2 BR210 EQ = 03'h和DEM = 80'h,看看这是否可以改善波形。

    查看BR210 #1输出上的波形也会很有帮助。

    此致,