This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:EVM/部件不能在模式0下用作坞站。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666439/tps65982-evm-evm-part-doesn-t-seem-to-work-as-a-docking-station-in-mode-0

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

您好,

我们正在尝试将 TPS6.5982万-EVM用作智能电话的坞站,该智能电话具有C型连接器,因此该电话可以接受充电,但仍充当主机。  这似乎正 是TPS6.5982万-EVM上的模式0 (根据应用说明,所有DIP开关都位于左侧)的用途。  我尝试了所有开关组合,但似乎没有任何一种能让手机接受充电并充当主机。  它将执行其中一项操作。  这不是坞站应该做的事情。  这个芯片是否不能做这种事情呢?  如果不是,TI定义的坞站应用是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kip:

    您使用的是带PD的C型电话吗? 如果电话不支持PD,它将无法在您所描述的配置中工作,因为它不会接受从TPS6.5982万-EVM发送的数据角色交换以成为数据主机。 如果电话不支持PD,则只能充当DFP (源电源,数据主机)或UFP (接收电源,数据使用方)。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定。 我会研究这个问题。 这是三星Galaxy 8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我在网上的发现,它确实支持PD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的发现,三星G8确实支持PD,所以这应该起作用,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kip:

    三星Galaxy S8确实支持PD通信。 您能否测量VBUS测试点并确认您是否看到5伏电压?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我可以在主机模式下获得它时;我确实看到VBUS上有5V电压,CONS LED亮起。 (所有DIP开关均位于左侧)。 当顶部开关移至右侧时,它将充电,VBUS上仍有5V电压,CONS LED熄灭,5V和PVDR LED亮起。 因此,在主机模式下,5V LED不会亮起。 我知道它处于主机模式,因为我们手机上的应用程序可以看到我们的设备。 此配置在以前的非USB-C型电话上有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kip:

    您的PC上是否安装了应用程序自定义工具?
    我建议您使用S8电话在EVM上试用DRP源模板。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力安装此软件。  同时,我想我会提供最新信息。

    我们可以获得使用Galaxy S8电话的想法,但不能使用芯片/评估板。  我们将一个解决方案与一个HDMI/ C型/ A型适配器一起开发,您可以在亚马逊上以20美元的价格获得。

    这只是为了证明它可以与S8电话配合使用。  我们非常希望它能与TPS6.5982万配合使用。  我们将进一步探索6.5982万,但也已开始探索其他选项。  如果您还可以向我指出其他任何问题,我将非常感谢,以便我能够尽快达成解决方案。  谢谢。

    -Kip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kip:

    加载到EVM上的默认配置是非常旧的固件映像,自这些EVM发布以来,我们已进行了许多改进。 使用TI.com上的最新配置工具,您可以使用最新的固件映像测试平台。 如果您在使用最新固件时遇到任何问题,请告诉我。

    谢谢!
    Eric