请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5981万 您好,
我目前正在设计采用TPS6.5981万的主板,我想知道在继续下一步之前是否可以进行此设置。
以下是其工作原理:首次连接USB设备(精确地说是智能手机)时,TPS6.5981万将协商DFP数据角色合同。 由AM335x处理器枚举后,将检查VID和PID。 如果它们与预定义ID列表匹配,处理器将在TPS6.5981万上提取GPIO引脚,以启动数据角色交换,使其成为UFP。 合同协商结束时,触发UFP/DFP GPIO事件以更改AM335x上ID引脚的状态,然后用作外围设备。 拔下设备电源插头后,它将切换回主机。
电源角色始终是来源。
是否可以将USB_p和USB_n线路从连接器直接连接到AM335x?
TPS6.5981万是否只能通过PP_CABLE引脚供电?
谢谢。