This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:MAC和PHY时钟,用于低延迟

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667509/dp83867cr-mac-and-phy-clock-for-low-latency

部件号:DP8.3867万CR

尊敬的各位:

在文档"Latency in Factory Automation"(snla240)中,用户可以在 MAC和  PHY共享同一时钟时将RGMII_TX_Half_FULL_thr配置为0x1。 对于我来说,哪些时钟必须相同并不完全清楚,因为我们在系统中至少有3个时钟:RX_CLK (从网络恢复),TX_GTX (由RGZ设备中的MAC提供)和XI针的PHY本地时钟。  

因此,我的问题是:哪些时钟需要相同才能降低 RGMII_TX_Half_Full-thr?

KR,

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomas:

    如果TX_CLK (由MAC生成)与PHY (XI针)的系统参考时钟同步,则RGMII_TX_Half_FULL_thr可设置为0x1以消除该处的变化。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob,

    感谢您的回答。 我想象着... 这意味着PHY使用XI时钟作为发送数据包的参考,对吗? 那么如何才能使用同步以太网?

    谢谢,

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomas:

    PHY并不总是使用XI时钟作为在线路上传输数据包的参考。 当PHY为从属设备时,将使用1000BASE-T模式中恢复的接收时钟。 在这种情况下,数字块和模拟块之间有一个FIFO,可以桥接两个不同的时钟域。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob,

    我只能在1000BASE-T中使用此PHY实现同步以太网吗? 怎么可能? 我想,如果在数据链中连接多个节点,每个节点都有两个以太网端口,我需要使用端口0处PHY的clk_out针脚来驱动端口1处PHY的XI。 对吗?

    KR,

    Tomas