This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-485,带自动方向控制。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666322/rs-485-with-automatic-direction-control

主题中讨论的其他部件:Tida-0.109万

我的一些客户(上周有2位)发现TI更新了他们的接口产品系列,并向我询问了有关采用自动方向控制的RS-485的信息,如MAX1.3488万/MAX13487。1.3487万。
我们知道,TI的参考设计HOWTO将其应用于离散组件TIDA-0.109万,但它需要大量的PCB位置和附加组件。 所以他们都希望看到集成版本
TI何时开发和发布具有自动方向的RS-485版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vladimir,

    我们近期没有发布此类芯片的计划,但我有兴趣了解更多有关您客户需求的信息。 如果我通过电子邮件与您联系,是否可以?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max,您好!
    您可以通过电子邮件与我联系。