This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:输出脉冲位置

Guru**** 2931600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667349/ds90cr287-output-pulse-position

部件号:DS90CR287
主题中讨论的其他部件: DS90C385A

您好,

我们的客户使用DS90CR287,有疑问。

客户想知道输出脉冲位置。

它是指DS上f=85MHz的输出脉冲位置的规格。

您能告诉我输出脉冲位置的值(f = 57.5MHz,54MHz和27MHz)吗?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    第一位的输出脉冲位置相同(在0 ns时),然后位1在(1/f)/7,位2在2*(1/f)/7,位3在3*(1/f)/7,依此类推。

    如果f=85 MHz,1/f = 11.765 ns,位1为1.68 11.765 ns,位2为2*MHz/7= 3.36 ns,位3为3*MHz/7= 11.765 5.04 ,等等
    如果f=57.5MHz,1/f = 17.39 17.39 17.39 ns,位1在17.39 时/7=2.48ns,位2在2*NS/7=4.97ns,位3在3*NS/7=7.45ns,等
    等等...

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。
    输出脉冲位置的变化如何?
    当然,这种价值不是保证。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    遗憾的是,我们没有其他频率的数据。 较低频率的变化较大。 请参阅DS90C385A数据表,了解不同频率的变化。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaser-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    我建议客户使用DS90C385A。

    谢谢!
    Naoki Aoyama