This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:隔离栅极驱动器,用于静态使用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667608/ucc5310-isolated-gate-driver-for-static-use

部件号:UCC5310

早上好,

我是隔离栅极驱动器文件的新用户,因此我很抱歉这个琐碎的问题:是否可以使用隔离栅极驱动器(如UCC5310)永久打开高侧N-MOS?

我正在为蓄电池保护电路寻找一个高电压栅极驱动器,在这种电路中,高侧n-MOS必须始终处于开启状态(保护情况除外),因此基于自举电容器的典型栅极驱动器不适用,因为它们需要驱动器的连续切换。

如果隔离栅极驱动器不适合此类静态工作条件,我可以使用什么?

提前感谢您的帮助

此致

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matteo,

    是的,可以使用隔离栅极驱动器进行高侧FET的100 % 占空比操作。

    有一个应用手册可能会有帮助: 使用单输出栅极驱动器进行高侧或低侧驱动

    对于100 % 占空比操作,我建议使用参考高侧FET源的外部偏置电源。

    这将 消除对液位换档 电路或引导的需求。  


    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateo:

    感谢您的回复和确认。

    我对使用UCC5310和100 % 占空比的可能性有疑问,这是由于电容耦合用于驱动隔离屏障上的信号(数据表第24页)。 但实际上,这种电容耦合不在直流驱动信号上,通过它进行的数据传输的调制方案也支持100 % 占空比条件。

    关于外部隔离偏倚(或更好的,参照MOS来源),这是很清楚的。

    但这种外部偏置也可用于标准引导门驱动器(即不是隔离门驱动器),以便允许100 % 占空比?

    再次感谢

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matteo,

    是的,外部偏置可用于标准引导门驱动器,以便允许100 % 占空比。

    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助!
    此致
    Matteo