This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:什么是"RSVD"信号?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665013/sn75lvds82-what-does-rsvd-signal

部件号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他部件: SN65LVDS822

女士们,先生们:

我在subj的数据表中找不到信号名称的定义。 IC。 几乎一切都很清楚,但是RSVD信号的功能是什么? 在数据表的图16中,它连接... 我很困惑。

这是否意味着它是保留的? 我让Shell保持打开状态,还是应该接地或什么? 是输入,输出还是未连接?

我在24位模式下使用此IC,将LVDS信号连接到LCD屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bela,
    RSVD或保留终端取决于您的LCD支持的格式。 您能否分享LCD示意图?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    由于LCD是专门为我们生产的定制产品,因此其数据表是保密的。 我没有在这个公开论坛上发布它,而是通过一封私人邮件发给你。 您还会收到我的原理图中的一部分,即驱动LCD。

    我们使用这个显示屏已经有很多年了。 在早期的设计中,我们有一台具有直接RGB和Synchron输出信号的单板计算机。 它已经过时,因此我们采用了一种新的,它只有LVDS用于显示屏,因此我们需要SN75LVDS82将它们转换回RGB。

    祝你一切顺利
    Bela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bela,
    我检查了面板规格,像素时钟从9MHz变为15MHz。 官方规定,或器件支持31MHz至68MHz,因此我们只能保证在此范围内的正确功能,但是,我们已成功地使用我们的EVM执行了测试,以测试器件在15MHz下的运行情况。
    对于针脚23,您可以将其拉低。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joel

    非常感谢。 我得告诉你,我没有检查像素时钟的频率。 (在这方面我感觉不像在家一样)

    由于我们想在两个不同的显示器上使用同一电子设备,是否有一个反序列器,保证它能与9-15 MHz时钟和22-37 MHz像素时钟一起工作?

    此致:

    Bela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正:像素时钟介于9-15MHz之间是完美的,更高的时钟速率在另一个采用SN75LVDS82的主板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对SN65LVDS822有何看法? 它可以在两个像素时钟频率上工作(4.3 显示屏为9-15 MHz,较大显示屏为22-37 MHz)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bela,

    很抱歉回复太晚。 是的,SN65LVDS822支持4 MHz到54 MHz,因此更适合您的目标像素速率。

    此致