This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:如何在CAN应用中选择小尺寸TVS二极管

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666294/iso1050-how-to-select-small-size-tvs-diode-in-can-applications

零件号:ISO1050

尊敬的团队:
由于板尺寸限制,需要小尺寸瞬态抑制二极管。 不知道如何选择。 在故障的指导下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您将问题提交到E2E。 我正在咨询团队的其他成员,以便为您提供建议。 这可能需要我们一点时间。 我将在明天结束前向您介绍您的最新进展。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有几个跟进问题,因此我们可以为您的系统推荐合适的电视:

    1. 对于您的应用程序来说,有多小?
    2. 您是否确信CAN线路上的信号只会是正信号? 如果是这样,我们可以使用单向TVS二极管,它将在一个方向上以高电压钳位。 否则,我们需要选择双向TVS二极管。  
    3. 您希望防范哪些情况? EFT? ESD?
    4. 什么级别的保护?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    我的整个系统使用ISO1050,是根据下图设计的。 我最初选择了PESD2CAN,但感觉更大了。 我的应用可能在工业场所,医院等。我不熟悉CAN保护,希望听到您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的示意图!

    PESD1CAN和PESD2CAN通常使用,但它们不一定是ISO1050的最佳选择。  

    • 这里的关键是定位TVS / ESD二极管击穿电压。  
    • 它必须高于零件的工作范围(每个数据表中的+/- 12V),以便不中断正常操作, 并且还必须低于部件的ABS最大值(根据数据表-27 V /+40 V)(=损坏额定值),以便芯片不会损坏。
    • 这样定位时,正常操作不会中断。 但是,当发生ESD或其他高压事件时,二极管将首先触发,并仍然保护设备。  
    • 如果二极管击穿电压过高, 则ISO1050 可能会首先触发-我们不希望发生这种情况。

    让我们将击穿设置为+/- 14 V,以避免中断正常操作(>+/-12 V工作范围)。  

    让我们将钳位设置为+/- 20V,以使余量达到绝对最大值(-27V/+40V,但这些二极管通常是对称制造的,因此我们必须达到27V的规格)。

    鉴于这些限制,我能够找到 符合ISO1050标准的以下电视。  

    其中是否有适合您的应用程序大小限制的内容?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导,我再次当选SM712。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚浏览了SM712数据表。 看起来是电视的好选择。 需要考虑的一件事是,如果您期望使用+/- 12伏的常见模式,则泄漏电流将在正常操作期间生效。 如果您不期望公共模式超过-7/+12V,则此设备是一个不错的选择。 当然,您应该在系统中对其进行测试,以确保一切正常工作。
    感谢您在E2E上提出这个问题!
    此致,