This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:推荐的铁氧体磁珠

Guru**** 2611145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666730/ds90ub913a-q1-recommended-ferrite-beads

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

我的客户正在努力改进串行器的假辐射。

作为解决方法,客户计划将FB置于VDDPLL和VDDCML线路上,如图36所示,

这是否真的有助于减少主要来自PLL的寄生成分?您能否提供建议的铁氧体磁珠的确切部件号?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是否与您发布的其他E2E主题相关?
    我知道另一个正在脱机处理,因此想要确认是否是同一问题。
    e2e.ti.com/.../66.5001万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manickam:

    此POST与移动到脱机状态的E2E线程相关。

    客户要求尽快减少EMI和铁氧体磁珠信息,我真的需要快速支持。

    此特定要求不包含客户的机密信息。

    这就是为什么我在E2E上放置此特定请求而不添加到脱机请求的原因。

    您是否支持这种做法?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这与脱机处理同一EMI主题上的另一个线程有关,我建议您在此处添加此问题,我们可以关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我在下面提出了组成部分。
    ・BLM18BD102SH1
    ・BLM18BD102SZ1.
    ・BLM18BD102BH1
    此致,