This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:与SFP光学模块的1GbE通信

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665963/tlk10232-1gbe-communication-with-sfp-optical-module

部件号:TLK1.0232万

您好,

虽然我的客户尝试通过光纤SFP连接器与1GbE进行通信,但效果不好。

另一方面,通过电气接头(RJ-45和电气SFP)与1GbE进行通信,通过光纤SFP接头与10GbE进行通信的方式如下。

电气SFP连接器为LFP415。

是否需要任何步骤或设置 来通过光纤SFP连接器与1GbE进行通信?

如果您需要更多信息,请发送电子邮件给我,因为我的客户没有足够的时间。

我的电子邮件地址:kuramochi@fujiele.co.jp

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    您能否提供配置TLK1.0232万以与SFP+光学模块连接的过程? 基本上,此设备用于与背板连接,因此,如果设备要与光学模块连接,则必须禁用自动协商和链路培训功能。 并且应该对SerDes设置进行调整。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢义山

    感谢你的帮助。

    客户设置如下:
    0x1E 0x0000 0x8610
    0x1E 0x0000 0x0e10
    0x1E 0x001D 0x2000
    0x07 0x0000 0x2000
    0x01 0x0096 0x0000
    0x1E 0x0001 0x0300
    0x1E 0x0002 0x831b
    0x1E 0x0003 0x5A4E
    0x1E 0x8020 0x03ff
    0x1E 0x8021 0x010F
    0x1E 0x0004 0xD500
    0x1E 0x0006 0x1114
    0x1E 0x0007 0xDD05
    0x1E 0x000E 0x0008

    您能告诉我有关背板接口的详细信息吗?
    (光学模块连接器和背板有何区别?)

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramuchi,

    TLK1.0232万的特点是支持10GBASE-KR,基本上该模式的主要功能是链路培训和自动协商,当设备要与SFP+ 光学模块连接时,这些功能将被禁用。 如果设备要与光学模块连接,则应调整SerDes设置。 根据您的配置,请尝试HS_SERDES_CONTINT_2和HS_SERDES_CONTRAT_3的不同值,执行BER测试,根据系统的特性(交流电损耗,迹线/电缆长度等)获得最佳值组合

    首先关注:

    HS_EQPRE

    HS_ENTRACK

    HS_CDRMULT

    HS_CDRTHR

    hs_peak_disable

    HS_HCDMMODE

    由于链路培训被禁用,因此调整是手动进行的,因此,对于每个值组合,您必须监控HS_ERROR_counter中的位错误计数器,并选择值的无错误区域。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。

    在下面的情况下,我们无法使用自动协商,因为TLK1.0232万必须用作10GBASE-KR模式,而不是SERDES模式。

    我的理解是否正确?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi,

    根据上面的结构图,TLK1.0232万将在低速侧与XAUI接口,在高速侧与10G (64b/66B编码)接口,对吗? 如果是这样,则必须在XAUI <=>10GBASE-KR中配置设备,并禁用自动协商和链路培训,因为这两个功能都是为10GBASE-KR操作指定的。 基本上,该设备通过10GBASE-R与SFP+光学模块连接,因为这一模块的PC与10GBASE-KR相同。

    对于XAUI至SFI/XFI操作,您需要将设备配置为10GBASE-KR模式,并禁用特定于背板以太网的功能,如第73条自动协商和10G链路培训。 为此,请按照以下步骤操作:

     

    1. 重置设备(将1写入0x1E.0000位15或断言RESET_N引脚)

    2. 确保参考时钟选择(156.25 MHz或312.5 MHz)正确–这是通过寄存器0x1E.001D位12 (默认为156.25 MHz)完成的。

    3. 通过将1'b0写入07.0000 12禁用自动协商

    4. 通过将16'h0000写入01.0096 来禁用链路训练

    5. 将16'h03FF写入0x1E.8020。  这允许手动配置通常通过KR培训配置的链路设置。

    6. 根据链路条件,您可能需要更改默认配置0x1E.0003和0x1E.0004。  对于光纤连接,我们通常建议将HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)更改为1'B1,将HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)更改为3'B101。  这可能是一个起点,但您可能需要进行一些BER测试以优化值。

    7. 通过将1'B1写入0x1E.000E位3来重置数据路径。

     

    此时应正确配置设备。  

     

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的建议。我了解10G-KX的案例。

    下面列出的1000BASE的情况如何?

    我的客户请求将1000BASE-X与自动协商连接起来。 但是,它不能像上面那样好。

    是否有任何方法通过1000BASE连接自动协商?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi,

    能否请您再次附加结构图? 我无法看到它。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。

    我重新连接它。


    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    这种情况怎么样?


    此致,
    Kuramochi