This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:约端接3至6引脚和30引脚

Guru**** 2612455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666904/dp83848i-about-termination-of-3-to-6-pin-and-30-pin

部件号:DP8.3848万I

您好,

您能告诉我有关DP8.3848万I 3至6针和30针端接的信息吗?

1.请告诉我MDIO引脚需要上拉电阻的原因。



2."I"和"S,I,PD"在TXD 0至3引脚的说明中进行了说明。
请告诉我这两种类型的原因。
此外,"i"的符号是目标的3针。 我的理解是否正确?



此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San,

    1. MDIO引脚需要上拉电阻,因为IEEE将其定义为漏极开路(集电极开路)输出,并且需要1.5k上拉电阻器才能正常工作。

    2. TX_D0,TX_D1,TX_D2为"I"类型。
    TX_D3是"S,I,PD"类型

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,

    感谢您的回复。
    让我再问你一件事。
    此“TX_D0,TX_D1,TX_D2,TX_D3” 针脚是否内置上拉电阻器?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San,

    TX_D0,TX_D1,TX_D2没有内部拉电阻器。

    TX_D3具有内部下拉电阻器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San,

    感谢您的支持。
    我会向客户报告您的信息。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.