This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1:DS90UH949-Q1与光纤收发器的接口

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667114/ds90uh949-q1-interfacing-of-ds90uh949-q1-with-optical-transceiver

部件号:DS90UH949-Q1

 您好,

 您能否建议如何将DS90UH949-Q1与 光纤收发器连接?

我的项目范围是使转换器将HDMI信号转换为光学信号,这些信号将通过光学收发器进行远距离传输。

你也可以向我推荐更好的解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    FPD-Link III设备不支持与光学收发器的接口。 请参阅以下主题: e2e.ti.com/.../

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找媒体转换器将HDMI信号转换为光纤以进行远距离传输信号,然后再寻找另一个反向媒体转换器将光纤转换为HDMI信号。 请帮助我找到合适的解决方案。 还可以使用多个IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    您是否有计划使用的特定光学收发器?

    此致,
    达沃尔