This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:开机后传输数据中断

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667065/dp83849i-interruption-of-transmit-data-after-power-up

部件号:DP8.3849万I

尊敬的专家:

我的客户正在评估DP8.3849万I,并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我正在评估DP8.3849万I。

此时,开机后215毫秒,传输数据在26.5秒之间中断。

(1)这是设备的规格吗?

(二)原因是什么?

(3)请您说明措施。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

e2e.ti.com/.../waveform-at-power-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    每次通电时是否会发生这种情况? 它是否与电缆长度和链接伙伴一致? 您是否尝试过其他链接合作伙伴?

    这似乎是异常行为,但我想知道它对您的系统有何影响。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    我确认了客户。

    请看下面并提供建议。

    ---

    1.这现象在我的所有确认板上都能观察到。

    2.每次都发生。

    3.电缆长度小于1 m。

    无论链接合作伙伴是谁,即使设备是独立的,也会发生这种情况。

    ---

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在开机时为我提供PHY的寄存器转储吗?

    这会导致链路断开吗?

    PHY是否处于强制链接模式?

    此行为导致了什么问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的快速回复。

    我会与客户确认您的问题,然后向您反馈。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一