This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的先生
我们正在开发与BeagleBoard-X15板相关的主板。
但是,TUSB8041的识别问题面临着一个困难的局面。
打开电源后,TUSB8041会识别USB 2.0 鼠标,有时无法识别。
在这种情况下,测量USB VBUS电压将测量+ 0.6V。如果正常识别,则测量+ 5.0V。
我们无法找出导致此问题的原因。我们附上我们设计的原理图。
我期待你的答复。
此致,
斯班
e2e.ti.com/.../2746.SCHEMATIC1-_5F00_-p12_5F00_AM572x-USB-POR1.pdfe2e.ti.com/.../5444.SCHEMATIC1-_5F00_-p76_5F00_USB-HUB.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-p77_5F00_AM5728_5F00_USB1.pdf</s>5444. 5728
您好Bang,
我根据您的方案实施提出了一些建议。
此致,
豪尔赫。
尊敬的Jorge。
谢谢您的回答。
我附上了测量的TUSB8041-RESET引脚计时文件。 (还附上了PCB图像。),地面在PCB内层中分布良好。
首先,提供VDD3.3V电源,立即提供VDD1.1V电源。
TUSB8401-reset计时至少大于20毫秒。
请查看随附的测量图吗?
在手册中,测试针脚标记为PD。 我是否需要将4.7K电阻器单独连接到外部?
此致,
SK,Bang
您好Bang,
出现问题时,是否仅下游端口上的鼠标未被识别? 还是整个TUSB8041未被识别?
您在第一个接线柱上提到的USB VBus电压测量值("USB VBUS电压将测量+ 0.6V")是在鼠标连接的上游或下游端口上进行的?
原理图上的另一个观察结果是,如果您使用5V逻辑进行上游VBus检测(USB1_DRVVBUS),则应将R329更改为10K
谢谢!
豪尔赫
尊敬的Jorge
在Linux中,可以识别TUSB8041芯片组。
但是,下游端口上的某些端口无法识别。 这并不是每次都发生的。
由于我们连接到TUSB8041上游和AM5728,因此我们使用了16K电阻器。
我们还有什么需要回顾的吗?
谢谢!
SK,Bang