This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:其中引脚1相对于零件标记"la"。

Guru**** 2929410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667592/tusb320lai-where-is-pin-1-in-relation-to-part-marking-la

部件号:TUSB320LAI

请用图片确认。  相信它位于"L"的弯头,但需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL B,

    通常,销钉1标有一个点。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队