This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:联想Yoda的TPS6.5983万B连接问题

Guru**** 2610015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665586/tps65983b-tps65983b-connection-issue-with-lenovo-yoda

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万EVMTPS6.5981万

大家好,

 我的客户使用TPS6.5983万B设计带电缆的C型坞站。 使用具有类似设置的不同固件会出现不同的情况:

1.982基本固件:在固件版本1.12 0或更高版本中,它与Yoda一起工作正常。

2.983B基本固件。 我测试FW 1.38 Tm01和1.38 Tm02。 它们具有相同的结果:接收器侧的软重置命令由源而不是电缆响应(983b是SOP和SOP'主机),并且连接确实断开...

请帮助我检查pjt,并在设置中给我建议我应该修改的内容。 谢谢。

此致,

Gary Teng说

e2e.ti.com/.../file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    感谢您为您的项目使用我们的设备。 这是否适用于Thunderbolt设备? 您是否需要3.0 的要求或此应用程序的2.0 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

     这是一个C型项目,只需要支持2.0。 仅供参考。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    TPS6.5983万/B仅用于英特尔开发的Thunderbolt 3参考设计。 如果您不是在构建Thunderbolt系统,则不建议使用TPS6.5983万/B。 我推荐TPS6.5981万EVM,它可定制以适合大多数类型的构建。 我希望这能有所帮助。

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis,
    很抱歉,客户需要3.0 ,而这是几乎处于MP状态的Dell'l坞站项目。 此时我无法更换设备... 或者,您的意思是983B不能与功能齐全的电缆一起用于坞站系带?

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    TPS6.5983万B适用于 英特尔Thunderbolt 3生态系统。 如果客户要构建Thunderbolt系统,他们需要复制并粘贴与其所使用的英特尔CPU相关的英特尔参考设计。 如果客户没有构建Thunderbolt生态系统,则推荐使用TPS6.5981万 设备。  

    我们目前不提供3.0 a的大型市场设备,但好消息是3.0 与2.0 的比变化不大。 电源规则相同(5V,9V,15V,20V)。 需要3.0 的哪些新功能,但2.0 不提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    我们测试了983B 1.31 04 FW,它工作正常。 请检查SOP的回复消息。

    请帮助检查SOP流程的代码版本之间有何不同。 谢谢。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    如果此项目不适用于Thunderbolt 3应用程序,请勿使用此设备。 此设备应仅用于Thunderbolt应用。 为了设计Thunderbolt应用程序,客户需要根据所使用的英特尔芯片复制和粘贴英特尔参考设计。

    我的理解是,这不是Thunderbolt设计。 请使用TPS6.5981万/2/6系列器件。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"