This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:TL16C752C IOS/IOW计时

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667398/tl16c752c-tl16c752c-ior-iow-timing

部件号:TL16C752C

您好,团队成员;

我对使用CS信号访问IOW/IOR定时有疑问。

请参阅图1.第11页上的一般写入时间(或图2. 数据表第12页上的一般读取时间,
IOR应低 而/CS=低,或者/CS 应低而IOR =低,以访问数据。(.

但是,是否可能出现以下情况?

1)/CS=Low First,然后IOW=Low持续时间超过t13w+t6h,
    然后,/CS=高,IOW=高

 2)相反计时:IOW=低优先,然后/CS=低,持续时间超过t13w+t6h,
    然后依次选择IOW=高和/CS=高。

您能告诉我上述可以访问数据的情况吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Mac,

    我个人没有机会弄乱UART设备的写入/读取计时,但我的理解是:

    "1)/CS=先是低电平,然后IOW=低电平,持续时间超过t13w+t6h,
    然后,/CS=高,然后IOW=高"

    t6h表示CS或IOW从Vcc/2更改到地址开始更改的时间。 如果您在两个信号都很高之前更改了CS/IOW之前的地址,我怀疑您在写入时可能会遇到问题/意外问题。 但是,如果地址未更改,则先是哪个信号变高无关紧要。

    这也适用于您的第二个条件。

    "您能告诉我上述情况是否可以访问数据吗?"
    重申一下,如果地址在IOW/CS都高电平之前更改,我相信您可能会看到问题,但如果在地址更改之前任何一个信号都高电平,我不怀疑会发生任何问题。

    谢谢!
    -Bobby