This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn65hvd96:创建具有极性抗扰性的数据供电

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667511/sn65hvd96-creating-power-over-data-with-polarity-immunity

部件号:SN65HVD96

您好,

根据此应用手册"slla336-",我们愿意设计具有最大节点数的数据通信总线供电。

已知参数:+12V直流总线,最大比特率为20kbps

未知参数:

-同一端接总线上允许的最大节点数

-未端接总线上允许的最大节点数

后一个应用说明不显示最大节点数;但是数据表分别提到大约32个和200个节点

为了在特定数据总线上允许最大节点数(线圈值,电容器值等),设计注意事项是什么? 我们还查看了本文档"tidu993"

如能得到任何支持,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Majdi,

     数据表中的节点数来自接收器的输入阻抗。 换言之,总线上的节点越多,它们从总线上获得的电流就越大。 但在RS485应用中,这是不同的。 直流阻抗不是问题,而交流参数-切断频率是此处的限值。 总线上的节点越多,输入阻抗越小,因此高通滤波器的截止频率越高。 但我们希望确保它与数据速率相比足够低。 因此,整体而言,LC值和 数据速率都对 系统 可以支持的节点做出了贡献。

    此致,