This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:一些问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667420/tusb4020bi-some-questions

部件号:TUSB4020BI

大家好

您是否介意询问TUSB4020BI?

<问题1>
 GRSTz的操作时间是多长?(XXus?)
GRSTz过低后 ,设备需要重新启动多长时间?(零启动?)


在反映设置之前,当有来自其他USB (BIOS)的访问时,会出现哪种问题?
当然 ,我们认为 这将 会发生 无法 预料的问题。  

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    取消GRSTz的断言后,设备将加载配置设置,仅在此之后,TUSB4020BI将启用其接收器端接,以便系统可以枚举。 在反映设置之前,TUSB4020BI将显示为已断开连接,并且主机控制器不会根据USB规范尝试与其进行任何通信,因此不会出现问题。

    枚举计时将取决于许多不同的因素,如用于加载设备配置(外部EEPROM,SMBus主配置或默认配置,不具有其他两种配置中的任何一种)的方法,操作系统或主机控制器驱动程序,系统资源等

    此致,
    豪尔赫