This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933支持SPI调试数据?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667264/ds90ub933-q1-ds90ub933-supports-for-spi-debug-data

部件号:DS90UB933-Q1

您好,

我们在处理器上有一个SPI接口(33Mhz),用于调试数据。

 

基本上,我们要在数据记录器中记录SPI数据,我们要开发一种接口解决方案,可以将SPI转换为并行12位数据,933串行器接受并行数据并输出FPD LINK III数据。

我们将使用FPGA将SPI转换为并行12位数据,使其与933兼容。

 

那么,您能否确认933将支持SPI调试数据(元数据)而不是视频数据?

 

913串行器与934反序列器兼容? 请确认。

 

此致,

Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这应该可以。 913与934解串器兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们是否可以将此933/913用于SPI调试数据而不是视频?
    此致,
    Narasimha LV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以。


    最佳,
    查利