This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:无法看到输出,可能会出错

Guru**** 2761765 points

Other Parts Discussed in Thread: SD384EVK, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667258/lmh0384-unable-to-see-output-coming-what-could-possible-go-wrong

部件号:LMH0384
主题中讨论的其他部件:SD384EVK

我使用的是384EVK套件,SDI电缆均衡器。 我看不到输出。

我有Tektronix波形发生器2300,它驱动电缆驱动器SD303EVK套件,然后与75欧姆SDI合规性电缆连接,然后信号被馈入电缆均衡器3.3V套件,最后信号进入Tektonix波形发生器。

问题是当我将电源3.3V连接到SDI电缆均衡器模块时 ,我确实看到Agilent电源3.3V设置正确。 但当我将75欧姆电缆连接到均衡器套件时。 Agilent电源读取1.2V不知道为什么会出现这种情况。 由于某种原因电压不稳定,我使用BNC连接器连接75欧姆电缆时,似乎会出现这种情况。

我用了3天,然后我看到这个问题,无法解决。我认为此套件可能有缺陷,并且使用时间不长。

任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subeg:

    根据您的描述,可能出现了一些问题,因为您提到该主板几天前就在为您工作,现在仅为1.2V。 要确定EVK是否存在短路问题,我有几个问题:

    1.您能否仅为SD384EVK供电并让我们知道没有连接任何设备的主板的电流读数? 此外,您的电源电流限制设置是什么?
    2.电源电压是否仅在插入有源信号的电缆时才会从3.3V下降到1.2V?
    3.您是否有一张主板图片,清楚地向我们展示您当前使用的所有跳线设置?

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    如果我理解正确,您会说LMH0384EVM的电源显示为3.3V。 然后,当您将同轴电缆连接到LMH0384EVM电源的SDI输入时,电压将降至1.2V。 我的理解是否正确?

    如果是这种情况,而且我的理解是正确的,我想LMH0384电源可能是电流限制。 请检查以确保您正在设置的电源电流限制至少为0.5A或1A。  

    否则,如果电流限制设置为0.5A或1A,而您仍然看到此问题,则LMH0384EVM可能已损坏。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micheal:

    我再次打开SD384EVK套件的电源。 我将Agilent电源电压设置为3.3V,电流设置为1 Amp。

    目前,连接的套件似乎与任何外部连接短路。

    当电流限制设置为1安培时,I读取1.02 V。 出于某种原因,我认为工具包正在短缺。 我遵循了所有协议并将支脚放在EVK套件上,我的实验室也是ESD合规性实验室。 我仍然很惊讶零件容易损坏。 我认为它可以是套件。

    以下是默认跳线设置:

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    Subeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我的意思是:
    目前,似乎有些东西短路,没有将套件连接到任何外部连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:
    感谢您的回复。 如果您认为零件已损坏。
    可能的原因。 来自TI经验的任何指南。
    我的行动。 我不认为我做了错误的事情。 我不想重复此操作,如果损坏,我需要订购另一个部件。
    我们仍然需要找到根本原因。

    谢谢!
    Subeg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subeg:

    LMH0384似乎已被损坏。 我相信您只是在没有任何连接(电源连接除外)的情况下为主板通电,电压降至1V。 此外,还应检查电源耦合盖之间是否短路。

    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subeg:

    目前我所想到的唯一根本原因是电源可能出现故障。 我在过去已经看到,如果电源工作不正常,电源可能会在打开时发出较大的瞬态峰值,然后再稳定在所需的电压水平。 在关闭电源之前,可能会发生类似情况。 这种瞬态会随着时间的推移而损坏设备。

    请在电源导轨上使用示波器探头,然后在通电和断电时触发,以检查是否出现此类峰值。 除了Nasser建议的调试问题的建议外,还可以执行此测试。

    此致,

    Michael