This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:原理图复习

Guru**** 2779295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663913/tpd1s514-schematic-review

部件号:TPD1S514

我的设计具有 TPD1S514-1。 我是否可以将我的原理图交由工程师审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以在此处发布,我可以查看您的示意图。 请记住,这是一个公共论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以直接将其发送给您(例如私人电子邮件或备选邮件),因为我不想公开我的原理图??

    这是TI的其他工程师为查看原理图的相关部分所做的工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的查克:

    您是否可以私下查看原理图?

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    您是否在TI内部有销售联系人? 可以连接我们。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 查克:

    您为什么要问?

    所有其他已查看其原理图相关部分的TI工程师都提供了一封私人电子邮件,我已直接通过电子邮件将原理图发送给他们!  

    此致

    Shmuel