This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2068:TPS2068 -反向电流保护

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665616/tps2068-tps2068---reverse-current-protection

部件号:TPS2068

您好,

我们计划使用TPS2068来根据12V使能来打开/关闭3.3V。

请参见下面的电路。

如果V12P0在启用时为0,则需要将输入V3P3_BP切换为输出。 当有12伏电压时,开关应关闭,并且不应有任何反向电流/电压从输出到输入。  
我也可以让OC引脚保持浮动状态  
这对我的应用是否合适

此致

Eby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eby,

    OC引脚是开路漏极输出,因此可以保持其浮动;但是,指定的连接是直流导轨上的上拉。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck

    感谢您的回复。

    因此,最好将OC引脚与DC导轨连接到右侧?

    此外, 如果开关关闭时输出端有一些电压,则不会干扰右侧输入电压。

    我们曾经有过一些芯片的经验,在这些芯片中,输出电压将反向进入输入。

    此致

    Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将电路连接到印刷电路板上,并对其进行测试,发现工作正常  
    OC引脚保持打开状态

    正在重新降级

    Eby