大家好,
我有两个关于应用程序自定义工具上.bin文件生成功能的简单问题。
1. 在工具上生成.bin文件时,如何更改该文件上的指针地址? 还是编辑更改的相关点?
2.是否有任何功能可用于在应用程序自定义工具上仅编辑区域1? 还是编辑更改的相关点?
我知道我们可以在该工具上生成2种.bin文件,一种是"应用程序代码及其标题",另一种是"完整Flash映像",如下所示。
如果没有函数只能在工具上编辑Region1来回答我的上述问题, 我需要编辑二进制文件目录。
要正确重写Region1,必须修改哪一部分?
我相信只是重写以下两点,让我确认这项理解是否正确,抑或不 是在个别情况下。
1.区域1指针地址和报头(0x0.1万~0x0.2万)
2.应用程序代码及其标题(区域1的RPTR ~ END)
顺便说一下,我认为bin文件生成工具(Region1的指针地址看起来与Region0的指针地址相同)上有一个错误,如下所示。
请在下次更新工具时修复此问题。
此致,
Takashi Onawa