This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:未指定PowerPAD连接

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667322/tps2051b-powerpad-connection-not-specified

部件号:TPS2051B

 TPS20xxB数据表指定PowerPAD应连接 至TPS20x2B引脚功能表上的接地端,但 TPS20x1B引脚功能表中甚至没有提及PowerPAD。 它可能应该连接到地面,但是我不想在设计中进行假设。

请告诉我,我是否可以将PowerPAD连接 到TPS2051BDGNR部件上的接地端?

您是否还可以更新数据表,以便其他人也不会遇到此问题?

我们正处于布局中间,因此我们希望您能迅速做出响应。

感谢您的帮助,

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Bob,

    感谢您的信息,您说得对,我们似乎错过了TPS20x1BDGN部件引脚功能表中的PowerPAD信息。

    实际上,tps20x1BDGN上的PowerPAD就像TPS20x2B上的电源垫一样。 请继续将电源垫接地。 以下是TPS20xx EVM用户指南 www.ti.com/.../slvu226b.pdf。 请参阅图7了解TPS2051BDGNR的布局。

    谢谢。