This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925Q-Q1:重置HDCP TX ID寄存器的值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH925Q-Q1, DS90UH926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665590/ds90uh925q-q1-reset-value-of-hdcp-tx-id-registers

部件号:DS90UH925Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UH926Q-Q1

尊敬的支持团队:

我读取HDCP TX的复位值(0x0F~0xf5)。

这些值为0x00。

但是,这些重置值在数据表中不是0x00。

允许值在数据表中。

 0xF0:0x5F

 0xF1:0x55

 0xF2:0x48

 0xF3:0x39

 0xf4:0x32

 0xf5:0x35

您能告诉我们哪一项正确吗?

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    数据表值正确。 您是否能够读取任何其它寄存器的正确值? 请确保您正在使用设备的选定I2C地址。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Davor-san;

    感谢您的快速回复。
    我确认了以下情况。

    案例1:PC连接DS90UH925Q-Q1
    我可以读取数据表值。
    0xF0:0x5F
    0xF1:0x55
    0xF2:0x48
    0xF3:0x39
    0xf4:0x32
    0xf5:0x35

    CASE2:PC CONNECT DS90UH926Q-Q1 (用于DS90UH925-Q1的背面通道)
    我无法读取数据表值。
    0xF0:0x00
    0xF1:0x00
    0xF2:0x00
    0xF3:0x00
    0xf4:0x00
    0xf5:0x00

    我无法通过DS90UH926Q-Q1读取这些寄存器吗?

    最好的Reagards
    杉山正明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki-San您好!

    是的,您可以通过926读取925寄存器。 925 I2C地址应自动加载到926寄存器0x07中。 请验证是否已加载。

    您可能还需要查看具有双向控制信道的FPD-Link III上的I2C通信应用说明:
    www.ti.com/.../snla131a.pdf

    此致,
    达沃尔

    有关FPD-Link Serializer Deserializer设备和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关IVI或ADAS FPD-Link产品的更多信息: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Davor-san;

    我知道我可以通过926读取925个寄存器。

    但是,如果通过926注册(0x0F ~ 0xf5),我无法只读取HDCP TX。

    这些值仅为"0x00"。

    这是否正确?

    此致,

     杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki-San您好!

    经过进一步调查,我发现925上的“HDCP”寄存器无法远程访问。 因此,如果注册,您将从HDCP TX读取“0x00”值。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Davor-san;

    感谢您的调查。
    我明白了。

    此致,
    杉山正明