This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:重新启动时间(关闭电源->打开电源)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN65LVDT100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664036/tfp410-restart-time-power-off---power-on

部件号:TFP410
主题中讨论的其它部件: SN65LVDT100

您好,

重新启动TFP410时,从关机到开机需要多长时间?
我的客户正在考虑在小于1毫秒的时间内进行操作。

此致,
索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sopatopa,
    我们正在审查您的问题。 我会在不久后提供反馈。
    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sopatopa,
    最短时间为~100us。 因此,小于1毫秒应该没问题。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel

    感谢您的回复。
    我会向客户解释这些信息。

    此致,
    索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel

    我收到了客户的其他问题。
    关闭电源时,应降低多少电压?
    客户正在考虑将其降低至1伏。

    此致,
    索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持团队

    很抱歉,问题内容不好。
    关闭电源后打开电源时,关闭电源时需要多少电压?
    客户正在考虑将其降低至1伏。

    此致,
    索帕托帕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,索帕托帕

    此器件的电压操作范围为3V至3.6V。 因此,1V就足够了。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel

    感谢您的回复。
    我会向客户解释这些信息。

    但是,我收到了有关其他产品的以下回复。

    > SN65LVDT100:重启时间(关机->开机)和重启电压(所需的降压)

    对于所需的电压过低,没有特定要求。
    但是,请注意,在此期间设备输出将不确定。

    https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/66.5592万

    此致,
    索帕托帕