使用DP8.3867万ERZ的新设计。
无特殊捆扎选项,所有选项均为默认/打开。
设备未按预期尝试开机时自动协商,我查看了所有基本内容,没有发现任何问题。
再次查看捆扎选项引脚时,特别是针对RX_CTRL,似乎模式1为N/A (不适用),并有一个特殊注释"(1)只有模式3和4对RX_CTRL有效。 模式1和2不适用,不应使用"
由于模式1是默认的捆扎选项(即:无晶体管),那么这怎么可能是N/A?
RX_CTRL的进一步说明是:
手提带模式1和2不适用于RX_CTRL。 RX_CTRL固定带必须配置为固定带模式3或固定带模式4。 如果RX_CTRL引脚不能捆绑到模式3或模式4,则必须将配置寄存器4的位[7](地址0x0031)清除为0
由于配置寄存器4的第7位被定义为保留并读回'0',因此清除此项的注释确实适用。
RX_CTRL引脚上的捆扎选项是否存在错误/勘误表(如果我在行之间读取,则似乎存在)
谢谢
Jeff