This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:外露垫的电气连接

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667221/tcan1051hv-q1-electrical-connection-of-exposed-pad

部件号:TCAN1051HV-Q1

您好,

使用VSON封装时,我没有找到任何有关如何将此CAN收发器的暴露电极板进行电气连接的信息。

为了获得最佳散热效果,最好将暴露的电极片连接到地面,但我不知道该电极片内部连接了哪种电信号。

对于其他设备:如果数据表中没有不同的指定内容,那么将这些暴露的电极始终连接到地面是否是一种好的做法?

感谢您的回答!

Tillmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tillmann,

    感谢您与我们联系。 我检查了我们的日常工作,热垫没有内部电气连接。 它只是一个机械连接,用于将热量传输到PCB。

    设计提示:
    基本上,您可以将电极垫连接至窗格,从而提供最佳的热质量来散热。 如果这是为了达到这一目的,我建议使用GND窗格,也可以使用Vcc等其他潜能,但不推荐。

    此致
    迪尔克