This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关TI部件的建议

Guru**** 2928880 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1825-SP, LM5118, UC1843-SP, UC1845A-SP, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663542/need-recommendation-for-ti-part

线程中讨论的其他部件:LM7.6002万-Q1LM7.6003万-Q1TPS4.02万UC1825-SPLM7.6002万LM5118UC1843-SPUC1845A-SPLM5022

大家好,支持!

TI是否具有具有具有3V3 Vcc的四路差动线路驱动器,符合TIA/EIA-422-B和Hi-Rel部件?

此外,高芯切换部件的规格低于技术规格。


VIN = 24 ~ 60V

输出电压= 6V @ 3A
输出电压= 5V @ 2A
输出电压= 16V/20V / 24V / 28V @2A


VIN =调节6V (从上述6V输出)

输出电压=-5V @ 300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    您可以在此处查看可用的高rel差动驱动器:
    www.ti.com/.../products.html
    我必须让Power应用程序查看其他输入。
    您是否正在寻找陶瓷或EP。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaun,

    对于电源需求:
    1.您的应用中的输出调节,所需的输出纹波和温度范围是什么。
    您是否需要对每个输出进行严格的调节,这样单个导轨就可以提供每个输出。或者,您可以设计一个多输出(即基于x-fmr的正向转换器),其中一个主输出经过严格调节,而其他输出则受到松散调节。
    如果您可以详细说明您的电源需求规格。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramesh,

    VIN = 24 ~ 60V

    输出电压= 6V @ 3A

    输出电压= 5V @ 2A

    输出电压= 16V/20V / 24V / 28V @2A

     

    VIN =调节6V (从上述6V输出)

    输出电压=-5V @ 300mA

     

     

    第一。  波纹:~20mV,-40至100°C

    2号。  都可以。 希望空间更少,效率更高。 组件计数和Hi-Rel.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon,

    对于输入电压24V - 60V输出电压= 5V,6V,16V,20V,24V, 28V至3A。
    高效率,低组件数,小尺寸,温度范围-40C至125C您可以考虑以下部件
    LM7.6002万-Q1 - 2.5A请注意,这是同步降压汽车零件或LM7.6003万-Q1,最大电流为3.5A。
    www.ti.com/.../lm7.6003万-q1.pdf
    对于输入电压= 6V和输出电压=-5V @300mA,您可以使用TPS4.02万 -控制器并在降压-升压配置中进行配置。



    但是,您能否详细说明您对Hi-Rel的评论。您是否需要用于空间应用的辐射硬盘设备?
    如果您需要硬解决方案,请考虑在正向配置中使用基于x-fmr的UC1825-SP控制器。解决方案将更大,因为它需要x-mfr。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramesh,

    LM7.6002万是降压调节器。 需要提高性价比

    VIN = 24 ~ 60V,                      输出电压= 16V / 20V / 24V / 28V @2A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon,

    正确,但是标准降压-升压转换器将提供负输出电压。 但使用回扫或SEPIC (单端初级电感器)拓扑可以获得正输出电压。 或者,使用LM5118中的四个开关降压-升压可以获得正输出。
    如果输入电压= 24 - 60V
    对于输出电压=16V和20V,您可以使用LM7.6002万降压转换器,如上所述。
    对于输出电压= 24V,28V @2A,您可以考虑使用UC1843-SP或UC1845A-SP,并将其配置为回扫转换器。 添加第二级滤波器以满足输出波纹规格。 请注意,这将基于x-f-fmr。因此,解决方案大小将更大。
    注意反向是隔离式降压-升压转换器,但可以提供正输出电压。
    您也可以使用TPS4.02万并将其配置为降压-升压,但最大输入额定值为52V,而不是60V。

    如果用作SEPIC,降压-升压拓扑,则其他选项为较小尺寸。 回扫将需要第二级滤波器以满足波纹规格。
    LM5118控制器降压升压正输出。
    LM5022控制器用作回扫或SEPIC转换器。