This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:FS模式下的信号完整性问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667130/tusb211-signal-integrity-issue-in-fs-mode

部件号:TUSB211

大家好,

客户使用TUSB211,但  存在信号完整性问题 ,在FS模式测试中失败。 HS速度没有问题。 您能为他们提供解决问题的建议吗,或者介绍任何具有 全速补偿的设备吗?

谢谢!

李三  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对TI产品的关注。 我们将指派一名工程师为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam

    TUSB211是USB高速(HS)信号调节器,旨在补偿传输通道中的ISI信号丢失。 检测全速和低速时,TUSB211不会改变信号特性,而HS信号会得到补偿。 FS信号完整性是否直接从主机传递? 请您分享测试报告和原理图吗?

    谢谢

    David